欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂料的种类-8

  • 2023.05.05 14:20:25
  • 米思米
  • 1683

(13)醇基涂料

 醇基涂料是将醇溶性树脂溶于酒精制成的溶剂挥发干燥型涂料。其干燥快速、质感好、有光泽,且价格低廉,所以长期以来一直用作木制家具等的透明涂料。近年来,为了弥补天然树脂涂膜的缺陷,开始使用多种合成树脂。

(1)虫胶清漆

 虫胶清漆是将作为虫胶蠕虫幼虫分泌物的天然虫胶溶解在酒精中而制成。普通虫胶清漆中的虫胶含量为20~30%。室温下干燥10~30分钟,2~3小时后即可对涂层表面进行抛光处理。

 用作木材的防油剂、防雾剂、木制家具底漆、油性漆的底漆等。

(2)合成树脂快干清漆

 为了弥补虫胶清漆的缺点,生产了各种合成树脂快干清漆。这类涂料大多是用于改善虫胶清漆的耐热性和耐水性,例如,以PVB+醇溶性酚醛树脂为主要涂层成分的产品,以及在松香改性马来酸树脂中加入少量硝化纤维素和增塑剂的产品等等。这些产品均是用于木制品。

(14)水性涂料

 这是一种用水代替有机溶剂的涂料。最近,出于防止有机溶剂引起工作环境恶化、防止空气污染和节能的观点,开发出了水性涂料。这些产品大致可分类为乳胶涂料和水溶性树脂涂料。前者是一种热塑性聚合物,用于室温干燥,而后者是一种热固性聚合物,用作烧结涂料。

(1)乳胶涂料

 市售的乳胶涂料(乳胶漆)是以乙烯基、丙烯酸、苯乙烯、丁二烯、不饱和碱性酯等乳液聚合单体为载体的涂料。其特征包括:
[1] 由于不使用有机溶剂,因此不存在安全卫生问题。[2] 刷涂特性良好。[3] 快速干燥。[4] 如采用耐碱聚合物,也可用在混凝土、砂浆等材料上进行涂装。[5] 干燥后的涂膜具有耐水洗性。等,常用于建筑物涂装。

(2)水溶性树脂涂料

 水溶性树脂涂料主要由合成干性油、醇酸、聚酯、环氧酯、丙烯酸等树脂为主体,使用了部分溶剂,并用于烧结用途。需求量最大的应用领域是电泳涂装,广泛用于汽车车身、汽车零部件、电气产品等领域。

 也有用于浸涂的水溶性树脂涂料以及用于常温干燥的水溶性树脂涂料。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities